Freitag, 10. Juni 2016

Life Science Customer Day in Lissabon

Am 31. Mai 2016 hostete Siemens Building Technologies Portugal mehr als 40 Fachpersonen aus Portugal am "Life Science Industry Customer and Planner Day" in Lissabon.

Dienstag, 31. Mai 2016

Erlebe die Gebäudemanagementplattform Desigo CC in Aktion

Die integrierte Gebäudemanagementplattform Desigo CC steigert die Gebäudeperformance, reduziert Betriebskosten und ermöglicht mehr Komfort und Sicherheit für die Gebäudenutzer. Erkunden Sie auf spielerische Weise alle Vorteile mit unserer neuen interaktiven Applikation. Videos und Bilder geben Ihnen einen Einblick über hilfreiche Funktionen und deren Nutzen.FernzugriffVerwalten Sie mit Desigo CC alle Gewerke über eine Plattform, per Fernzugriff und über jedes Endgerät. Das ermöglicht Ihnen über Ereignisse jederzeit informiert zu sein, und Alarme von überall zu behandeln.Offenes DesignDesigo CC unterstützt viele Kommunikationsprotokolle wie BACnet, OPC, KNX und Modbus und ermöglicht so die einfache und schnelle Integration mit Systemen von Drittanbietern.Verbesserte PerformanceLeistungsstarke Applikationen erlauben umfangreiche Bericht- und Datenanalysen. Probleme können so schneller definiert und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Montag, 7. März 2016

Kommunikation ist alles

Digitalisierung spielt in der Entwicklung der Gebäudetechnologie eine große Rolle. Der Smart Green Tower zum Beispiel, vom Architekten Wolfgang Frey, ist ein perfektes Beispiel, wie neuste Technologien und nachhaltige Architektur zusammen spielen, um ein state-of-the-art grünes Gebäude zu verwirklichen.

Montag, 16. November 2015

Ventile und Stellantriebe von Siemens auf einen Blick - Acvatix Advanced Product Guide neu online

Das Acvatix Sortiment von Siemens bietet ein vielseitiges Angebot an Ventilen und Stellantrieben. Die Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Regelgenauigkeit und Energieeffizienz aus, sondern auch durch ihre einfache Handhabung. Um Ihnen die Auswahl des passenden Produktes nun noch einfacher zu machen wurde der neue Acvatix Advanced Product Guide entwickelt.

Donnerstag, 4. Dezember 2014

Frost & Sullivan zeichnet Building Technologies mit dem „2014 European Building Technologies Company of the Year Award” aus

Die Analystenfirma Frost & Sullivan hat der Siemens-Division Building Technologies den „2014 European Building Technologies Company of the Year Award” verliehen. Frost & Sullivan hebt hervor, dass BT mit ihren Lösungen und Dienstleistungen rund um das Gebäudemanagement Desigo einen substantiellen Marktanteil belegt.

Mittwoch, 26. November 2014

Siemens und Amcor Flexibles verstärken Brandschutzsystemprüfungen

Donnerstag, 23. Oktober 2014

Energiespar-Contracting-Projekt "BIG Pool 4" mit European Energy Service Award ausgezeichnet

Das Energiespar-Contracting-Projekt "BIG Pool 4 - reduction of energy costs, cutting high maintenance efforts" wurde mit dem European Energy Service Award (EESA) ausgezeichnet. Das Contracting-Modell der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), des Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF) und der Siemens Building Technologies gewann in der Kategorie "Best European Energy Service Project". Die Preisübergabe fand in Brüssel statt.

Montag, 20. Oktober 2014

Vanderbilt Industries unterzeichnet Übernahmevertrag der Security Products Geschäftseinheit

Vanderbilt Industries unterzeichnet Übernahmevertrag der Security Products Geschäftseinheit der Siemens-Division Building Technologies.

Dienstag, 4. Februar 2014

Das neue Touch-Raumbediengerät QMX7

Die Siemens-Division Building Technologies lanciert im ersten Quartal 2014 ein Marktpaket zu Desigo V5.1, das wichtige Erweiterungen für das gesamte Desigo-Gebäudeautomationssystem enthält. Das Glanzstück des Marktpakets stellt das IP-fähige Raumbediengerät QMX7 von Desigo Total Toom Automation (TRA) mit intuitivem Touch- Bedienkonzept und kapazitivem Farbdisplay. Das moderne, schlanke Design hebt sich nur 15mm von der Wand ab und ist flexibel im Hoch- oder Querformat auf allen gängigen Unterputzdosen einsetzbar. Das QMX7 besticht durch ein 4.3-IPS-Display mit entspiegelter Glasoberfläche sowie einer ergonomischen Fingerbedienung. Mittels Engineering-Tool lassen sich Bedienumfang und Farbgebung des Displays ohne weitere Hilfsmittel optimal auf die Kundenwünsche anpassen. Das Touch-Raumbediengerät QMX7 lässt sich dank direkter Ethernet-/IP-Verkabelung (RJ45) ohne zusätzliche Speisung (Power over Ethernet, PoE) montieren und kommuniziert via TCP/IP direkt mit der zugehörigen Raum-Automationsstation PXC3. Da mehrere Touch-Raumbediengeräte QMX7 an der gleichen Raum-Automationsstation über IP angeschlossen werden können, lassen sich so Kosten und Verkabelungsaufwand auf ein Minimum reduzieren. Das Touch-Raumbediengerät QMX7 unterstützt sämtliche Funktionen von Desigo TRA wie Anwendungen aus dem HLK-Bereich, Beleuchtung und Beschattung und auch die Szeneneinstellung für die Bedienung eines Raums. Dank der Green Leaf-Anzeige werden Raumnutzer auch weiterhin in den Energiesparprozess mit eingebunden.

Donnerstag, 17. Oktober 2013

Siemens-Division Building Technologies mit dem „2013 European Frost & Sullivan Market Leadership Award" für Gebäudeautomationssysteme ausgezeichnet

Die Analystenfirma Frost & Sullivan hat die Siemens-Division Building Technologies mit dem „2013 European Frost & Sullivan Market Leadership Award" für Gebäudeautomationssysteme ausgezeichnet. Das Gebäudeautomationssystem Desigo in Kombination mit dem herausragenden Geschäftsmodell und der strategischen Positionierung von Building Technologies in Europa erachtete Frost & Sullivan als marktführend. Außerdem wurde die Fokussierung auf den stark wachsenden vertikalen Markt für Rechenzentren hervorgehoben.

Freitag, 26. Juli 2013

Technische Dokumentation für Mobilgeräte

Die Siemens-Division Building Technologies hat die App für den Zugriff auf ihr Download-Center (DLC) mit technischen Dokumenten überarbeitet. Neben der iOS-App ist neu auch eine Version für Android-Geräte verfügbar. Die beiden Apps ermöglichen Installateuren und Service-Technikern den bequemen Zugriff per Smartphone oder Tablet-PC auf derzeit über 20.000 Dokumente aus den Siemens-Divisionen Building Technologies und Low and Medium Voltage. Die Abdeckung weiterer Divisionen ist in Vorbereitung.

Dienstag, 16. April 2013

Siemens erweitert sein Gebäudeautomationssystem Desigo um innovative Touchpanels

Mit „Desigo Touch and Web“ präsentiert die Siemens-Division Building Technologies eine innovative Bedienlösung für ihr Gebäudeautomationssystem Desigo. Zwei intuitiv bedienbare Touchpanels ermöglichen gegenüber herkömmlichen Lösungen eine deutlich komfortablere und effizientere Bedienung gebäudetechnischer Anlagen. Mittels einer neuentwickelten Schnittstelle lassen sich die Anlagen auch per Webbrowser bedienen.

Dienstag, 27. September 2011

Taipei 101 erhält LEED Platinum – unterstützt durch Siemens

Taipei 101, mit 508 Metern eines der höchsten Gebäude der Welt, hat jetzt die LEED-Platinum-Zertifizierung für Energieeffizienz und umweltbewusstes Design erhalten. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit bedeutendste Bewertungssystem für„Green Buildings“.

Montag, 30. Mai 2011

Siemens Building Technologies Download Center App

Die Siemens-Division Building Technologies lanciert für ihr Download-Center eine iPhone-App. Diese stellt den bequemen Zugriff per iPhone oder iPad auf das Download-Center der Division sicher, in dem derzeit über 9000 Dokumente lagern – darunter insbesondere technische Dokumentationen. Besitzer eines Apple-Geräts haben mit der App jederzeit und überall die gewünschten Dokumente zur Verfügung. Gleichzeitig werden die entsprechenden Internetseiten von Building Technologies für weitere mobile Endgeräte optimiert, um allen Kunden den Zugriff auf die Dokumente zu vereinfachen.



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });