Know-How-Broschüren Gebäudeautomatisierung und HLK
Einführung in die Gebäudetechnologie
Wenn wir uns das Bild einer Stadt ansehen, erkennen wir auf den ersten Blick, dass sie aus den verschiedensten Gebäudearten besteht. Die meisten sind Wohn- und Bürogebäude (einige davon umfassen auch Ladengeschäfte oder Apartments – man spricht hier von "Mischbauweise"), Schulen, Theater, Sportstätten, Krankenhäuser und Fabriken.
Alle diese Gebäude haben eine Gemeinsamkeit: Sie zielen darauf ab, ihre Nutzer vor äußeren Einflüssen zu schützen, ihnen Sicherheit gegen solche Einflüsse wie auch im Innern zu bieten und komfortable Klimabedingungen zu sichern.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Gebäudeautomatisierung – Auswirkungen auf die Energieeffizienz
Gebäudeautomatisierungs- und -steuerfunktionen sollten auf der Basis ihrer Auswirkungen auf die Gebäudeeffizienz ausgewählt werden. Der Zweck des Benutzerleitfadens ist, Verständnis über das Gebäudeautomatisierungssystem, dessen Kontrollfunktionen und die Nutzung zu vermitteln, um eine höhere Energieeffizienz in Gebäuden sowie die entsprechenden Methoden zu fördern. Darüber hinaus erklärt er, welche Gebäudeautomatisierungs- und steuerungs-Systemfunktionen von Siemens die Anforderungen von EN 15232 erfüllen. Die Verwendung energieeffizienter Gebäudeautomatisierungs- und -steuerfunktionen senkt die Betriebskosten eines Gebäudes, nutzt bestehende Energiequellen effizienter und reduziert den CO2-Ausstoß.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Energiesparen mit Synco – Tipps für Installateure
Installateure sehen sich wachsenden Anforderungen gegenüber. Anlagen und Steuerung werden immer komplexer und müssen so aufgesetzt werden, dass der Energieverbrauch optimiert werden kann. Die auf die Steuertechnologie angewendeten Maßnahmen sind sehr attraktiv für den Endkunden, da sie deutliche Einsparungen bewirken, ohne dass große Investitionen notwendig sind. Dieser Leitfaden ist eine Reaktion auf die Nachfrage nach einer kompakten Richtlinie über den Umgang mit den energiesparenden Steuerfunktionen von Synco.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Bedarfsgesteuerte Lüftung
Um überall in einem Gebäude hohe Effizienz zu erreichen, reicht es nicht aus, einfach nur die besten verfügbaren Komponenten zu verwenden. Diese Komponenten müssen auch koordiniert werden – nicht nur im technischer Hinsicht, sondern auch in betrieblicher. Doch selbst bei perfekt koordinierten Subsystemen kann der Energieverbrauch zu hoch werden, wenn diese Subsysteme nicht bedarfsorientiert betrieben werden. Diese Broschüre zeigt, was bedarfsgesteuerte Lüftung bedeutet, wie sie funktioniert und welche Vorteile sie bietet.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Regelung von Lüftungssystemen und Klimaannlagen
Drei Arten von Wärmequellen können aus der Regelungsperspektive von Bedeutung sein: Wärmeausstoß von Heizkörpern (Grundlastheizung), Wärmezufuhr über das Lüftungssystem oder interne Wärmequellen (Menschen, Geräte, Beleuchtung, Sonneneinstrahlung usw..).
Ist die Wärmezufuhr genau unter der Grundlastheizung einerseits und dem Lüftungssystem andererseits aufgeteilt und wird sorgfältig auf interne Wärmequellen geachtet, sollten keine wesentlichen Regelungsprobleme auftreten.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Wärmerückgewinnung im Kühlkreislauf
Beim Kühlen entsteht eine bedeutende Wärmemenge. Wird diese Wärme nicht genutzt, geht Energie verloren. Siemens hat modulierende Ventile entwickelt, die die direkte Nutzung dieser Abwärme regeln. Sie sorgen für eine genaue und bedarfsgesteuerte Wärmerückführung. Die Nutzung von Abwärme ist immer dann rentabel, wenn Heizung und Kühlung gleichzeitig gefordert sind oder wo die Abwärme gespeichert werden kann.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Kühltechnologie
In einer Klimaanlage wird nicht nur Heizenergie im Winter gebraucht, sondern im Sommer auch Kühlenergie zur Kühlung und Luftbefeuchtung.
Früher wurde zu diesem Zweck oft Pumpwasser oder Brunnenwasser verwendet. Aus wirtschaftlicher und energietechnischer Sicht ist dies jedoch nicht empfehlenswert.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Regelung der Modulationsfähigkeit im Kühlkreislauf
Die Auswahl an elektronischen Kühlmittelventilen ermöglicht eine kontinuierliche und exakte Regelung der Verdampferleistung. Die Regelung wirkt auf das Kühlmedium des Aggregats ein. So wird eine kontinuierliche Regelung der Temperatur und Feuchtigkeit gewährleistet, auch bei Kühlaggregaten mit direkter Dampfausdehnung.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Hydraulik in Gebäudesystemen
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) kommen zum Einsatz, um für Menschen angenehme Umgebungsbedingungen zu schaffen. Um diese Anforderungen in unserer Klimazone zu erfüllen, muss sowohl Heizenergie als auch Kühlenergie erzeugt, entsprechend geregelt und zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geliefert werden.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Messtechnik
Im Zeitalter der Gebäudesteuerung und des Anlagenmanagement (Management, Betrieb und Wartung von Gebäuden) ist die exakte Messung physikalischer Größen äußerst wichtig. Entscheidungen über Änderungen oder Aussagen über Energieverbrauchszahlen und Gebäudemanagement-Kosten hängen von der Genauigkeit der Messwerte ab.
Weitere Informationen bietet diese Broschüre:
Psychrometrisches Diagramm – Aufbau und Anwendung
Die Luft erfüllt lebenswichtige Anforderungen. So absorbiert die Luft zum Beispiel große Wassermengen in der Form von Dampf aus Seen und Meeren, transportiert diese über große Entfernungen und lässt sie dann als Niederschlag auf die Erde fallen. Die physikalischen Mengen zur Beschreibung des Luftzustands werden als Variablen bezeichnet. Klimaanlagen verwenden diese Variabeln. Die wichtigsten sind Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
Weitere Informationen bietet diese Broschüre: