Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

King Khalid Universität, Saudi Arabien

Ideale Brandschutzlösung für eine der grössten Universitäten in Saudi Arabien

Kunde

Die King Khalid Universität ist eine der grössten Universitäten im Mittleren Osten. Momentan ist ein neuer Campus in Abha im Bau, einmal fertiggestellt, soll sich dieser auf rund 8,5 km2 erstrecken und Platz für gut 70000 Studenten bieten. Besonders wichtig ist bei solch einem Projekt natürlich auch, die Sicherheit von Studenten und Angestellten jederzeit garantieren zu können.

Die King Khalid Universität in Abha

Anforderungen

Bei einer so grossen Universität kommen eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungsbereichen zusammen, wie bespielsweise Vorlesungssäle, Labor, Garagen und viele mehr. Alle Bereiche stellen andere Anforderungen an ein Brandschutzsystem. Ein weiterer Wunsch der KKU war, dass die Lösung und andere Sicherheitssysteme in das Gebäudemanagementsystem eines Drittanbieters integriert werden kann.

Lösung

Secutronic, ein Siemens Solution Partner, empfahl der King Khalid University das Cerberus PRO Brandschutzsystem von Siemens. Neben Fehlalarmgarantie bietet das System viele weitere Vorteile wie garantierte Systemverfügarkeit und eine äusserst ökonomische Verkablung, die insgesamt weniger Kabel benötigt und somit die Installationskosten gering hält. Dank seines vielfältigen Portfolios kann Cerberus PRO einfach an die verschiedenen Anforderungen aller Anwendungsbereiche angepasst werden.

Vorteile

Mithilfe des neuen Brandschutzsystems von Siemens kann sich die King Khalid Universität auf einen zuverlässigen Brandschutz verlassen. Alle Geräte verfügen über eingebaute Fehleranalyse. Dank des ökonomischen Verkablungskonzepts mussten weniger Kabel verlegt werden, was wiederum den Installationskosten zu Gute kam.

Fakten

  • rund 38 Cerberus PRO EN Zentralen

  • rund 29000 Melder (in 3 Phasen installiert, weitere werden folgen)

  • 25000 Rauchmelder

  • rund 2000 Wärmemelder

  • 500 Mehrfachsensor-Brandmelder

  • 2000 Handfeuermelder

  • rund 1660 addressierbare Sounder