Synco Referenzen

Eissporthalle, Pinerolo/Italien

HLK-Anlage für ideale Wettkampfbedingungen bei gleichzeitigem Komfort

An den Olympischen Winterspielen 2006 in Italien wurde der Curling-Wettkampf in der Eissporthalle von Pinerolo ausgetragen. Um für dieses Großereignis gerüstet zu sein, wurde die HLK-Anlage der Halle mit dem modernen Steuer- und Regelsystem Synco ausgestattet.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Émile Blanchet Schule, Dampmart/Frankreich

Die Émile Blanchet Schule ist eine Grundschule in Dampmart, einer kleinen Stadt in der Nähe von Paris. Nachdem vor einigen Jahren die Heizung der Schule erneuert wurde, war es an der Zeit auch das Steuer- und Regelsystem auf den neusten Stand der Technik zu bringen und somit die Energiekosten zu senken.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Kooindah Waters Residential Golf & Spa Resort, Wyong/Australien

HLK-Regelung für mehr Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität

Das Kooindah Waters Residential Golf & Spa Resort in Wyong, Australien, umfasst Luxusapartments, ein Hotel und einen Golfkurs mit 18 Löchern. Synco erfüllt die vielseitigen HLK-Anforderungen der verschiedenen Einrichtungen.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Tweed Shire Council, Murwillumbah/Australien

Ein HLK-Regelsystem für drei verschiedene Einrichtungen

Der Tweed Shire Council, gelegen in einer malerischen Region Australiens, sieht sich verpflichtet, die Anforderungen der Steuerzahler, Bewohner und Kunden mit effizientem Service zu erfüllen. Um die Ansprüche hinsichtlich Komfort und Effizienz zu befriedigen, wurden in allen drei verschiedenen Einrichtungen des Councils das HLK-Steuer- und Regelsystem Synco installiert.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Bischöfliche Schule, St. Vith/Belgien

Neue HLK-Regelung für erhöhte Energieeffizienz und zentrale Steuerung

Die Bischöfliche Schule liegt in St. Vith, einer kleinen Stadt in einer schönen Region zwischen Eifel und Ardennen im deutschsprachigen Teil Belgiens. Die Schule hat ihre bestehende HLK-Anlage mit energieeffizienten Synco-Regelgeräten ausgestattet.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Johann Osmers GmbH & Co. KG, Bremen/Deutschland

Innovatives HLK-System für nachhaltiges Energiesparen

Johann Osmers ist ein Fachunternehmen für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik mit langer Tradition. Das neue Verwaltungs- und Werkstattgebäude der Firma in Bremen wurde mit Synco-Produkten ausgestattet, damit die Mitarbeiter die moderne Gebäudetechnik, die sie anbieten, auch selbst leben können.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond/Niederlande

Migration und Erweiterung des HLK-Regelsystems für mehr Raumkomfort

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ist die Exekutivorganisation der regionalen Wasserverbände «Peel en Maasvallei» und «Roer en Overmaas». Diese Verbände sind verantwortlich für die Vermeidung von Überflutungen und für die Bereitstellung von genügend sauberem Wasser in der Provinz Limburg. Um die Komfortbedürfnisse der WBL-Mitarbeiter zu befriedigen, lieferte Siemens Synco-HLK-Produkte.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Einkaufszentrum Torvbyen in Fredrikstad/Norwegen

Neues HLK-System für mehr Energieeffizienz

Mit der ganzheitlichen Steuerung, Regelung und Überwachung aller gebäudetechnischen Anlagen lässt sich das Einkaufszentrum Torvben in Fredrikstad effizient betreiben. Die eingesetzten Synco-Produkte wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Hotel Wienerwaldhof, Tullnerbach/Österreich

Neue HLK-Anlage für mehr Flexibilität und Bedienkomfort

Das Hotel Wienerwaldhof liegt in einer malerischen Gegend unweit von Wien. Es bietet ideale Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub oder ein interessantes Seminar. Auch hinsichtlich Komfort soll es den Urlaubsgästen und Seminarteilnehmern an nichts fehlen. Aus diesem Grund wurde die HLK-Anlage mit den neuesten Synco-Produkten ausgestattet.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Casino Zug, Zug/Schweiz

Neue HLK-Anlage für mehr Effizienz und einfache Bedienung

Das Casino Zug blickt auf eine lange Tradition als Theater und Begegnungsort zurück. Mehr als hundert Jahre nach seiner ersten Eröffnung erhielt das vielgenutzte Casino samt seinem 30-jährigen Erweiterungsbau eine komplett neue Gebäudeautomation mit durchdachten Synco-Produkten.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Zentrum Chilematt, Unterägeri/Schweiz

Effiziente HLK-Regelung für individuelle Bedürfnisse

Chilematt ist ein Begegnungszentrum im Ägerital in der Zentralschweiz. Es bietet verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, hat eine Bank, Wohnungen sowie die Aegerihalle mit drei Veranstaltungssälen – die ideale Lokalität für Anlässe jeder Art. Das gesamte Zentrum wurde mit dem modernen Steuer- und Regelsystem Synco ausgestattet, um die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Gebäudenutzer zu erfüllen.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Reka-Feriendorf, Montfaucon/Schweiz

Modernisierung der HLK-Anlage für mehr Bedienkomfort und Effizienz

Das Reka-Feriendorf in Montfaucon liegt Mitten im Jura. Es besteht aus 6 Doppel- und 25 Einfamilienhäusern mit entsprechender Infrastruktur. Nach über 17 Jahren Betriebsdauer sollte das installierte HLK-System von Siemens modernisiert werden. Auch diesmal fiel der Kundenentscheid auf Siemens.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Kulturzentrum Südpol, Luzern/Schweiz

Neue HLK-Anlage für erhöhten Komfort und optimale Energienutzung

Das Kulturzentrum Südpol beheimatet neben dem öffentlichen Kulturbetrieb Südpol auch die Musikschule der Stadt Luzern, das Luzerner Theater, das Luzerner Sinfonieorchester und die Brassband Bürgermusik Luzern. Die verschiedenen Nutzergruppen haben unterschiedliche Anforderungen an Temperatur und Luftqualität. Synco wird allen Anforderungen gerecht und garantiert jederzeit ein angenehmes Raumklima.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer

Playhouse Theatre, Durban/Südafrika

Verbesserte Energieeffizienz und benutzerfreundliche HLK-Regelung

Die Playhouse Company ist die bedeutendste Organisation für die Durchführung von Theaterveranstaltungen in der Stadt Durban, Südafrika. Siemens lieferte mit Synco fortschrittliche HLK-Regelgeräte, um das bestehende elektromechanische Regelsystem des Playhouse Theatre zu modernisieren.

Link zu mehr Informationen

Zum Referenz-Flyer