Building Technologies

Energieeffizienz – die richtige Balance zwischen Komfort, Gebäudeleistung und Nachhaltigkeit

Siemens bietet einen systematischen Ansatz für den Lebenszyklus Ihres Gebäudes, so dass Sie von niedrigeren Energiekosten und einer positiven Außenwirkung profitieren.


Gebäude machen 40% der weltweiten Nutzung von Primärenergie aus – und der Energieverbrauch in Gebäuden wird nachhaltig ansteigen.
Gleichzeitig stellen sowohl zunehmende Ressourcenverknappung, rechtliche Risiken und steigende Betriebskosten als auch benutzerspezifische Bedürfnisse nur einige der Herausforderungen dar, die es zu berücksichtigen gilt, wenn es um Energieeffizienz und nachhaltige Gebäude geht.
Mit systematischen Ansätzen, die sich am Lebenszyklus Ihres Gebäudes orientieren und durch Dienstleistungen, Produkte und Technologien von Siemens unterstützt werden, profitieren Sie nicht nur langfristig von niedrigeren Energiekosten, sondern auch von einem höheren Gebäudewert und einer positiven Außenwirkung.




  • Siemens unterstützt Umweltschutz an einer Schule in Singapur

    Donnerstag, 28. Juli 2016

    Der Standort in Tampines im Osten des Stadtstaates ist bereits mit dem Umweltschutzzertifikat Green Mark, Platin-Stufe, der Building and Construction Authority von Singapur ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat sich die Schulverwaltung dann darauf konzentriert, diese Zertifizierungsstufe auch für den älteren Standort in Dover zu erreichen. Dazu müssen alle technischen Systeme – Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Beleuchtung, Automatisierung, Energiemanagement, Brandschutz und Sicherheit – so effizient wie möglich arbeiten. Außerdem hat die Schule in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und Siemens ein innovatives Bürogebäude-Projekt durchgeführt.

    mehr

  • Hochschulgebäude aus den 1970er-Jahren energetisch modernisiert

    Donnerstag, 28. Juli 2016

    Die HAW-Gebäude am Berliner Tor und in Bergedorf stammen aus den 1970er-Jahren. Die veralteten Heizungs- und Lüftungsanlagen und die ineffiziente Beleuchtung verursachten nicht nur hohe Wartungskosten, sondern führten auch zu Beschwerden seitens des Lehrkörpers und der Studierenden. Zugleich sah die Hochschulverwaltung in der Sanierung der Gebäudetechnik eine Möglichkeit, das Bild der Hochschule als moderne und innovative Bildungseinrichtung zu unterstreichen.

    mehr

  • Schulen in Sosnowiec: Klassenziel erreicht

    Donnerstag, 9. Juni 2016

    Für den Einbau der modernen Technik, einschließlich eines neu aufzubauenden Überwachungs- und Fernsteuerungssystems, standen in den 87 Schulen und Vorschulen nur 10 Monate zur Verfügung. Natürlich musste der Schulbetrieb während dieser Zeit weitergehen, so dass bei allen Umbaumaßnahmen immer auch die Sicherheit der Schüler und Lehrer gewahrt werden musste. Zudem verlangte die Schulbehörde eine Einspar-Garantie über zehn Jahre.

    mehr

  • Data Center der Citigroup in Frankfurt/Main

    Freitag, 11. Dezember 2015

    In Data Centern wie dem FDC stehen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Das geht nicht ohne redundante und unterbrechungsfreie Energieversorgung, intelligente Sicherheitstechnik und zuverlässige Gebäudeautomatisierung, die mit bedarfsgerechter Kühlung und Klimatisierung die Server zuverlässig vor Überhitzung schützt.

    mehr

  • Marriott International Inc.

    Montag, 31. August 2015

    Das Projekt umfasst 15 Hotels. Ziel ist es Energie-, Strom- und Wasserkosten sowie unnötige CO2-Emissionen einzusparen ohne Abstriche beim Gästekomfort vornehmen zu müssen.

    mehr

  • MKM Commercial Holdings LLC Group (WAFI), Dubai, UAE

    Freitag, 26. Juni 2015

    Die Geschäftsführer waren bestrebt, die Einrichtungen möglichst effizient zu betreiben, Energiekosten einzusparen und die Leistungsfähigkeit des HLK-Systems zu optimieren.

    mehr

  • Örenäs Slott, Glumslöv, Schweden

    Freitag, 24. Oktober 2014

    Nachdem Siemens die Hotelbetreiber bereits mit vielen kleineren Projekten zu deren großer Zufriedenheit unterstützt hatte, wollten diese nun die Gebäudetechnologie insgesamt modernisieren, mit besonderem Blick auf eine höhere Energieeffizienz.

    mehr

  • Crittenden Regional Hospital, West Memphis, Arkansas, USA

    Donnerstag, 28. August 2014

    Wie bei allen alternden Krankenhäusern standen beim CRH verschiedene infrastrukturelle Verbesserungen und Anlageinvestitionen an, damit den Patienten weiterhin beste Bedingungen für eine hochqualitative Behandlung und guten Service geboten werden konnte. Angesichts steigender Energiekosten und Betriebsausgaben war es eine besondere Herausforderung, die für diese Investitionen nötigen Mittel bereitzustellen. Erklärtes Ziel waren Energieeinsparungen bei erhöhtem Nutzerkomfort und steigender Mitarbeiterproduktivität.

    mehr

  • Aller-Weser-Klinik GmbH, Achim, Niedersachsen, Deutschland

    Donnerstag, 28. August 2014

    Aufgrund des begrenzten Budgets der vergangenen Jahre kam es in der Klinik zu einem immensen Investitionsstau, was die technische Gebäudeausstattung betrifft. Seit der Erstinstallation in den siebziger Jahren wurden an den bestehenden Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen nur vereinzelte Komponenten erneuert. Infolgedessen waren der Energieverbrauch sowie die CO2-Emissionen entsprechend hoch. Eine kostenneutrale Modernisierung der technischen Gebäudeausstattung war daher dringend vonnöten.

    mehr

  • Mittwoch, 27. August 2014

    mehr

  • DB Schenker Rail GmbH, Nürnberg, Deutschland

    Mittwoch, 5. Februar 2014

    Die am Standort Nürnberg geplante neue Servicehalle auf dem Gelände der Güterwagen-Servicestelle soll höchsten Ansprüchen an die Energieeffizienz genügen, um die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes zu steigern. Die Planungsunterlagen des Neubaus sollten deshalb in einer Greenfield Analyse auf Energieeinsparpotentiale hin gesichtet und bewertet werden.

    mehr

  • Schmitz-Werke, Emsdetten, Deutschland

    Mittwoch, 5. Februar 2014

    Es wurde ein Energiekonzept erarbeitet, im Rahmen dessen ein Konzept für ein Wärmerückgewinnungssystem entwickelt wurde, das die Abluftenergie der Nachverbrennungsanlage optimal ausnutzt. Das Wärmerückgewinnungssystem wurde energetisch, wirtschaftlich sowie ökologisch bewertet und dessen technische Umsetzbarkeit überprüft. Der für die thermische Nachverbrennung der Abluft eingesetzte Brennstoff sollte optimal genutzt, Wärmeverluste sollten minimiert werden.

    mehr

  • Puma Vision Headquarters in Herzogenaurach, Deutschland

    Dienstag, 15. Oktober 2013

    Puma forderte eine hocheffiziente Nutzung des ausschließlich regenerativ erzeugten Stroms sowie ein optimales Zusammenspiel der Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Beleuchtungs- und Beschattungssysteme. Während das thermoaktive Bauteilsystem (TABS) des Verwaltungsgebäudes hohe regelungstechnische Kompetenz erforderte, musste die Raumautomation unterschiedlichsten Raumanforderungen Rechnung tragen.

    mehr

  • Lindner Hotels AG in Düsseldorf, Deutschland

    Dienstag, 15. Oktober 2013

    Bei der Lindner Hotels AG gehörten Energieeffizienz und das Beschaffen von Energieverbrauchsdaten schon immer zur Strategie im Betrieb der Hotelobjekte. Alle in den Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen schlummernden Einsparpotentiale sollten ausgeschöpft  werden.

    mehr

  • Klinikum Region Hannover, Deutschland

    Donnerstag, 11. April 2013

    In einer europaweiten Ausschreibung war eine deutliche Senkung der Energiekosten von acht Krankenhäusern des Unternehmens gefordert. Dies wurde durch eine umfassende energetische Sanierung, bei minimiertem technischem und wirtschaftlichem Risiko realisiert.

    mehr

  • Gemeinde Vellinge, Schweden

    Donnerstag, 11. April 2013

    In 36 Verwaltungsgebäuden, Schulen, Altersheimen und Schwimmbädern von Vellinge sollten Energie und damit Kosten eingespart werden. Die entsprechenden energetischen Modernisierungsmaßnahmen sollten kostenneutral sein.

    mehr

  • Standard Chartered Bank, Hongkong, China

    Dienstag, 26. Februar 2013

    Bei den mehr als 50 Filialen der Standard Chartered Bank (Hong Kong) sollte die Energieeffizienz optimiert und der Energieverbrauch minimiert werden. Die Energienutzung in allen Gebäuden sollte mühelos verfolgt und gesteuert werden können. Zugleich war ein Höchstmaß an Komfort aufrechtzuerhalten und die Sicherheit zu verbessern.

    mehr

  • Sello Einkaufszentrum, Espoo, Finnland

    Donnerstag, 14. Februar 2013

    Substanzielle Energieeinsparungen, mehr Komfort und eine nachhaltig verbesserte Raumluftqualität. Im Zuge der entsprechenden Maßnahmen wurde zudem die Zertifizierung gemäß „Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) angestrebt, dem renommierten Standard für grüne Gebäude.

    mehr

  • Federation Square, Melbourne, Australien

    Donnerstag, 14. Februar 2013

    Im Rahmen des „Greener Government Buildings Program“ des australischen Bundesstaats Victoria sollen der Ausstoß von Treibhausgasen, die Energiekosten und der Wasserverbrauch des Federation Square deutlich gesenkt werden.

    mehr

  • Boutiquehotel Stadthalle, Wien, Österreich

    Donnerstag, 14. Februar 2013

    Höchste Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit: Der Anbau sollte innerhalb von zwölf Monaten eine Null-Energie-Bilanz erreichen.

    mehr

  • Sedus Stoll, Dogern, Deutschland

    Donnerstag, 24. Mai 2012

    Erhöhung der Energieeffizienz in der Produktion dank gezielter Auswertung von Verbrauchsdaten.

    mehr

  • Waterbury Krankenhaus, Connecticut, USA

    Mittwoch, 23. Mai 2012

    Das Waterbury Krankenhaus musste seine rasant steigenden Stromrechnungen und Betriebskosten rasch reduzieren, ohne dass die Patientenversorgung darunter leiden durfte.

    mehr

  • Heyl GmbH & Co. KG, Bad Langensalza, Deutschland

    Mittwoch, 23. Mai 2012

    Die Rationalisierungspotenziale beim Energieverbrauch in der Produktion sollen systematisch erkannt und genutzt und steuerliche Vergünstigungen für stromintensive Unternehmen dadurch in Anspruch genommen werden können.

    mehr

  • Citic Square, Shanghai, China

    Dienstag, 15. Mai 2012

    Die Energieeffizienz soll maximiert, das Gebäude zu einem „grünen“ Markstein in der Stadt werden. Die Glashülle des Gebäudes, heiße, trockene Sommer und kalte Winter markieren dabei besondere Herausforderungen an die technischen Systeme.

    mehr